Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
The Vigi module for Compact NSX is type A or AC?
The Vigi module for Compact NSX devices is Type A according to IEC 60755, immunity to DC components up to 6mA.