Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Can the ION meter template file be read before sending it to the meter?

Issue
A user wants to view an ION template file before sending it to the meter

Product Line
Powerlogic ION meters

Environment
ION Setup
Text Editor

Resolution

The meter template file (DCF) is not human-readable and therefore cannot be read before sending it to the meter. When opened in a text editor like notepad, the file will display non standard characters.