Naše značky

Vítejte na internetových stránkách společnosti Schneider Electric

Vítejte na našich internetových stránkách.
		
Jak vám dnes můžeme pomoci?
Is there a way to increase the number of backplane transactions serviced by the CPU per mast cycle
Issue
Is there a way to increase the number of backplane transactions serviced by the CPU per mast cycle

Product Line
M580

Environment
Unity, Control Expert.

Resolution
Yes.  %SW90 allows the user to control the number of backplane transactions serviced by the CPU per mast cycle