Termostat v řadě Asfora
Bohužel Asfora jako nejnižší řada nenabízí termostat, mechanické jsou dostupné až v řadě Sedna Design, digitální v řadě Unica a Merten. Duální termostat měřící podlahu i prostor je dostupný pouze v...
{}
Bohužel Asfora jako nejnižší řada nenabízí termostat, mechanické jsou dostupné až v řadě Sedna Design, digitální v řadě Unica a Merten. Duální termostat měřící podlahu i prostor je dostupný pouze v...
Nabízíme dva standardní systémy ovládání žaluzií: Spínač - Po stisknutí spínač zůstane v aktivní poloze a roleta se pohybuje, dokud nedosáhne krajní polohy nebo dokud není spínač přepnut zpět do...
Porucha OLF - přetížení motoru. Zkontrolujte nastavení tepelné ochrany motoru a jeho zátěže.
Problém Cat5e / Cat6 Ethernet kabel maximální délka Produktová řada Connexium Rozsah sítě Ethernet Dotaz Jaká je maximální povolená délka pro kabel Cat 5e / Cat 6? Řešení Pro měděné kabely Ethernet,...
Většina průmyslových koncových snímačů (indukční, kapacitní, ultrazvukové a fotoelektrické) jsou polovodičové. Výraz polovodičový označuje typ komponent použitých v rámci snímače. Polovodičové...
Resolver je rotační transformátor, pomocí kterého lze určit úhel natočení. Neobsahuje elektronické součástky, což zvyšuje jeho odolnost proti vibracím a vyšším teplotám. Skládá se ze statoru a...