Unsere Marken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Robust und intelligent: Nächste Generation Vakuum-Leistungsschalter setzt neuen Maßstab für Langlebigkeit

Dank der Kombination aus langlebigen Komponenten, integrierter Sensorik und digitaler Konnektivität befähigt der EvoPacT HVX von Schneider Electric zur kontinuierlichen Zustandsüberwachung.

Schneider Electric erweitert sein Portfolio an umweltfreundlichen und digitalen Mittelspannungsgeräten und setzt mit dem EvoPacT HVX neue Maßstäbe für die Lebensdauer von Vakuum-Leistungsschaltern. Der robuste Schalter wurde für einen langfristigen Einsatz in der Primärverteilung der Mittelspannung konzipiert und ist elektrisch sowie mechanisch auf 30.000 Schaltungen ausgelegt. Integrierte IoT-fähige Sensoren ermöglichen eine Zustandsüberwachung von Anlagen in Echtzeit und tragen so zu einer bedarfsorientierten Wartung sowie einer Reduzierung von unerwarteten Ausfallzeiten bei.

Schlüsseltechnologie für die Energiewende

Vor dem Hintergrund einer zunehmend dezentralisierten Energieerzeugung gerät die Mittelspannung immer stärker in den Fokus. Für eine sichere und zuverlässige Stromversorgung sind Leistungsschalter unerlässlich, da sie zur bedarfsorientierten Steuerung von Energiesystemen beitragen. Genau hier kommen moderne Vakuum-Leistungsschalter wie der EvoPacT HVX von Scheider Electric ins Spiel. Dank seines robusten Designs und einer neu entwickelten Vakuumröhre bietet er auch bei häufigen Schaltvorgängen eine hohe Zuverlässigkeit. So wurde der neue Leistungsschalter erfolgreich auf 30.000 Schaltungen getestet, was dem dreifachen Industriestandard entspricht. Der EvoPacT HVX wurde als modulares, flexibles und leicht aufrüstbares System konzipiert, das in einer skalierbaren Reihe von Konnektivitätsstufen verfügbar ist, um einer Vielzahl von Anforderungen der Mittelspannungsverteilung gerecht zu werden. Das Green Premium-zertifizierte Gerät ist ein weiterer Beitrag zum wachsenden Portfolio digitaler und SF6-freier Schalttechnik der Impact Company.

Höhere Verfügbarkeit dank IoT-Konnektivität

IoT-Konnektivität ist ein integraler Bestandteil der Energiewende. Auf Grundlage umfangreicher Datenerfassung befähigt sie zur bedarfsorientierten Steuerung von Energiesystemen. Der neue EvoPacT HVX verfügt daher nativ über modernste IoT-fähige Sensoren, die eine kontinuierliche Zustandsüberwachung wichtiger Komponenten ermöglichen und die Anlagenverfügbarkeit erhöhen. Um die Sicherheit des Servicepersonals zu steigern, stehen die erfassten Daten außerhalb des Lichtbogenbereichs über drahtlose Geräte oder via HMI auf einer umfassenden Überwachungs- und Steuerungsplattform zur Verfügung. Die Konformität zu industriellen Cybersicherheitsnormen wie IEC 62271-1, GB/T 1984 und ANSI C37.06 wird dabei stets gewährleistet.

„Der neue Leistungsschalter ist ein Wegbereiter für mehr Nachhaltigkeit“, erklärt Frederic Godémél, Executive Vice President of Power Systems and Services bei Schneider Electric. „Die verlängerte Lebensdauer fördert die Integration von erneuerbaren Energien und verstärkt die Elektrifizierung. Zudem steigert sie die Anlagenresilienz, reduziert Wartungskosten und erhöht die Ausfallsicherheit.“

Einführung der Plattform zur Blockchain-Zertifizierung von Wiztopic

Seit dem 2. Oktober 2019 zertifiziert Schneider Electric seine Inhalte auf Wiztrust, um die Kommunikation zu sichern. Sie können die Authentizität auf der Website wiztrust.com für Unternehmenskommunikation überprüfen.
Pressemitteilung anzeigen (pdf, 185 kb) Öffnet in neuem Fenster.
Diese Seite teilen:

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.