Preguntas frecuentes de búsqueda
Creación de VLANs compartidas con dispositivos Connexium TCSESM.
¿Es posible configurar los switches TCSESM de forma que se cree una VLAN dedicada a que un PC agente a través de uno o varios puertos pueda acceder a los dispositivos conectados en el resto de VLANs, sin que esto afecte a la separación de tráfico de las mismas?
Sí, es posible. Para ello, seguir las indicaciones del documento adjunto 'TCSESM - Control de trafico mediante Priorización y VLANs.pdf' , así como del manual del producto, también adjunto 'TCSESM Managed Switch Redundancy v41.pdf '.
No obstante, se ha de insistir en que la recomendación de Schneider en éste tipo de casos es que por cada una de las VLAN a las que un PC agente quiera acceder, dicho PC debería tener un interface propio y dedicado para la conexión individual a cada VLAN; de lo contrario, cierto tipo de tráfico no deseado (como por ejemplo el tráfico broadcast) generado en una de las VLAN compartida se transmitirá al resto de VLANs.
Sí, es posible. Para ello, seguir las indicaciones del documento adjunto 'TCSESM - Control de trafico mediante Priorización y VLANs.pdf' , así como del manual del producto, también adjunto 'TCSESM Managed Switch Redundancy v41.pdf '.
No obstante, se ha de insistir en que la recomendación de Schneider en éste tipo de casos es que por cada una de las VLAN a las que un PC agente quiera acceder, dicho PC debería tener un interface propio y dedicado para la conexión individual a cada VLAN; de lo contrario, cierto tipo de tráfico no deseado (como por ejemplo el tráfico broadcast) generado en una de las VLAN compartida se transmitirá al resto de VLANs.
Publicado para:Schneider Electric España
Documentos adjuntos
Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango: