Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Qué ocurre si se conecta una fase a la entrada de neutro en un Zelio Control RM35UB3N30?
Los RM353UB3N30 están diseñados para controlar 3 fases a tensiones entre 114VAC y 329VAC entre los termilaes de fase (L1-L2-L3) y el de neutro. El producto RM35UB3N30 supervisa la ausencia de neutro. El producto detecta una condición de fallo cuando el usuario final conecta accidentalmente la "fase" al terminal neutral. La conexión incorrecta de L1 / L2 / L3 / N no dañará el producto.
Publicado para:Schneider Electric España
Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango: