ATV312 for a fallback speed configuration in the event of a loss of the 4-20mA speed reference signal
Product Line:
ATV31 and ATV312 drives
Environment:
All
Cause:
NA
Resolution:
Yes. In the FLt menu, program LFL to LFF and then set LFF to the desired fall back speed in Hz.
Important note:
The fallback speed will take precedence, regardless of whether you are currently using the 4-20mA signal for speed control.
For example, if you are currently controlling speed with a potentiometer on AI1, and your 4-20mA signal drops on AI3, the drive will use the fallback speed even though you're currently not using the 4-20mA signal. Therefore, if you are not currently using the 4-20mA signal for speed control, you may want to set LFL to 'no', which will ignore 4-20mA signal loss.
Details on these parameters are found in the ATV312 Programming Manual on page 96.
CTA-ID : 2061337
Publicado para: Schneider Electric España




¿Necesitas ayuda?
Empieza aquí
Encuentra respuestas ahora. Busca una solución por ti mismo, o ponte en contacto con uno de nuestros expertos.
Contacta con el servicio de asistencia
Ponte en contacto con nuestro equipo de atención al cliente para recibir información, soporte técnico, asistencia para reclamaciones y mucho más.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a tu ubicación.
Buscar preguntas frecuentes
Obtén las respuestas que necesitas examinando las preguntas frecuentes (FAQ) relacionadas con los temas.
Contacto con el servicio de ventas
Comienza tu consulta de ventas on-line y un experto se pondrá en contacto contigo.