Environment:
SQL Server version identification
SQL Server version identification
Resolution:
*Warning: Irreparable database damage can occur. This procedure should only be performed by users familiar with SQL Server Management Studio. Databases should be backed up prior to performing this procedure.*
Connect to a SQL instance in Management Studio, and select New Query
Copy and paste the following query into the query editing window
--- Execute Against the Master Database
SELECT CASE WHEN CHARINDEX('64', CAST(SERVERPROPERTY('Edition') AS
VARCHAR(100))) > 0
THEN 64
ELSE 32
END;
Verify that the MASTER database is selected and Click Execute SELECT CASE WHEN CHARINDEX('64', CAST(SERVERPROPERTY('Edition') AS
VARCHAR(100))) > 0
THEN 64
ELSE 32
END;
The Results window will display 32 or 64, indicating either a 32 or 64 bit system, respectively.
Alternatively you can execute the following query to return the complete SQL version and build.
select @@version
Example output:
Microsoft SQL Server 2008 R2 (SP1) - 10.50.2550.0 (X64) Jun 11 2012 16:41:53 Copyright (c) Microsoft Corporation Standard Edition (64-bit) on Windows NT 6.1 (Build 7601: Service Pack 1)
Publicado para: Schneider Electric España
¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.