Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Cómo configurar la tarjeta de red 66074 (MGE SNMP/Web)? ¿Cómo resetear la tarjeta 66074 en caso de que se pierda la comunicación con ella?
En el siguiente video puede ver como configurar la tarjeta de red 66074:
A continuación, se indica como configurar la tarjeta 66074:
Utilizar el cable de comunicación serie que viene con la tarjeta de red 66074, conectando un extremo DB-9 a la tarjeta (ver gráfico siguiente, nº5, puerto serie RS232) y el otro extremo DB-9 al puerto serie del portátil con el que configuraremos los valores de red de la tarjeta:
Abrir la aplicación Hyper Terminal y configurar con los siguientes parámetros:
9600 baudios, 1 bit de parada, 8 bits de datos, sin paridad, flujo de control (ninguno)
También en "Parametros ASCII ", confirmar que está desactivada la opción:
Presionar varias veces la tecla ENTER
Poner el password MGEUPS
Aparecerá el siguiente menú:
Seleccionar la opción 1 para introducir los valores de red de la tarjeta ( IP, máscara y puerta de enlace )
Guardar los cambios y salir
NB: es importante, tras poner los valores de red de la tarjeta, seleccionar la opción 6 " Reset Agent" en el menú principal para que realmente se hagan efectivos los cambios
¿Cómo resetear la tarjeta 66074 en caso de que se pierda la comunicación con ella?
Este procedimiento es muy útil cuando esporádicamente se pierde la comunicación web de la tarjeta.
Los pasos a realizar son los siguientes:
- Pulse el botón de reset de la tarjeta de red ethernet ( espere unos 30 s. )
- Desconecte el cable de red de la tarjeta ( y espere otros 30 s. )
- Extraiga la tarjeta de red de su emplazamiento original
* espere un par de minutos _*
- Conecte de nuevo la tarjeta ( y espere un minuto apróx. )
- Conecte el cable de red ( espere unos 30 s. )
- Pulse de nuevo el botón de reset ( y espere otros 30 s. )
Después conecte via web a la tarjeta para confirmar que se restableció la comunicación SNMP de forma correcta