¿Cómo podemos ayudarle hoy?

Which cable reference can we use between TM3XTRA1 (TM3 bus extension transmitter module) and TM3XREC1 (extension receiver module)

The extension receiver module TM3XREC1  can be at  maximum distance of 5 meters  from the TM3XTRA1
The Catalog recommend to use  the references VDIP1845460xx;
VDIP184546005 (0.5 m)
VDIP184546010 (1.0 m)
VDIP184546020 (2.0 m)
VDIP184546030 (3.0 m)
VDIP184546050 (5.0 m)

But as these references does not meet the UL requirements , for US market machines installation needs it’s advised to use 2 other references:
490NTW00002U (2.0 m)
490NTW00005U (5.0 m)
which are UL rated


Schneider Electric España

Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango:

¿Necesitas ayuda?

¿Necesitas ayuda?

Selector de productos

Selector de productos

Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.

Pedir presupuesto

Pedir presupuesto

Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.

¿Dónde comprar?

¿Dónde comprar?

Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.

Centro de ayuda

Centro de ayuda

Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.