Issue: How can I check the fault history in the ATV32 drive? Product Line: ATV32, Altivar 32 Environment: All part numbers, all models Cause: Customer wanted to know if drive has a fault. Resolution: The fault history is in the Diagnostics menu, and can be accessed using the graphics keypad VW3A1101, or SoMove software. |
Publicado para: Schneider Electric España


¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.