Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Cuál es la referencia de la caja vacía de los arrancadores en cofre LE1D? ¿Y la de los LE3D?
Las referencias de las cajas vacías para los arrancadores LE1D09/12 son las siguientes:
- Sin botones: DE1DS1A04
- Con botón de reset: DE1DS1A05
- Con botón de reset y selector de posición: DE1DS1A13
- Con 2 botones (ON y OFF): DE1DS1
Las referencias de las cajas vacías para los arrancadores LE1D18 a D35 son las siguientes:
- Sin botones: DE1DS2A04
- Con botón de reset: DE1DS2A05
- Con botón de reset y selector de posición: DE1DS2A13
- Con 2 botones (ON y OFF): DE1DS2
Se adjunta hoja del catálogo de SCHNEIDER de Protección y Control de Potencia 2007 donde aparecen las referencias arriba indicadas.
No existen cajas vacías para los arrancadores en cofre LE3D.
Publicado para:Schneider Electric España
Documentos adjuntos
Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango: