Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Cómo resetear los contadores de un Contador de pulsos conectado a un Smartlink Ethernet (A9XMZA08/A9MXEA08)?
Tal como se puede ver en el siguiente video tutorial, el acumulado de energía de la entrada de pulsos se puede resetear o setear al valor deseado:
El reinicio de los contadores también puede realizar por comunicación, va a realizarse siguiendo el siguiente ejemplo, en el que se tiene un iEM2000T conectado al canal cuatro (4) del Smarltink.
A continuación, se muestran los registros Modbus para los contadores de funcionamiento del Smartlink:
Con una aplicación Maestro Modbus (en este caso Modscan32) se debe resetear el registro correspondiente al canal en cuestión siguiendo el siguiente procedimiento:
Contexto: se dispone un valor de 610 kWh para el contador de este ejemplo. El peso del impulso es 10.
1º La dirección correspondiente al canal en cuestión es la 14333 ( en base 1, PLC).
2º El valor de la energía se obtiene de la multiplicación del valor del registro por el peso del impulso. En este caso se obtiene la lectura siguiente la cual corresponde a (61*10=610):
Número de registros = 2 , data type = UINT32
3º Reseteamos el valor a 0 realizando una escritura en función 16 sobre el registro:
4º Se puede comprobar realizando la misma lectura mediante el Modscan o bien directamente en la interfaz web del Smartlink.
Publicado para:Schneider Electric España
Explorar más
Producto:
Rango:
Explorar más
Producto:
Rango: