Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Qué precauciones deben de tomarse en la protección diferencial de equipos informáticos?
Para la protección diferencial de equipos informáticos debe tenerse en cuenta que estos tienen una fuga natural y esta fuga debe ser inferior al umbral de disparo del diferencial.
1º Utilizar diferenciales "SI", así podremos colocar 15 PC por diferencial sin riesgo de disparo. Si el diferencial no fuera "SI" en número de PC posibles se reduciría muchísimo. Se adjunta extracto de la Guia de Protección diferencial donde se habla del tema.
2º Dividir las las salidas para que cada ID "SI" no supere el número máximo comentado
3º Si tenemos THD (Tasa de distorsión armónica) habrá que proceder a la medida de la misma y sobrecalibrar si procede el aparato de cabecera de grupos y/o el cabecera de la instalación si la distorsión es alta. Los armónicos añaden una intensidad extra a la nominal 50Hz .Con sobrecalibrados en el peor de los casos de un 10-15% en las intensidades es más que suficiente.
1º Utilizar diferenciales "SI", así podremos colocar 15 PC por diferencial sin riesgo de disparo. Si el diferencial no fuera "SI" en número de PC posibles se reduciría muchísimo. Se adjunta extracto de la Guia de Protección diferencial donde se habla del tema.
2º Dividir las las salidas para que cada ID "SI" no supere el número máximo comentado
3º Si tenemos THD (Tasa de distorsión armónica) habrá que proceder a la medida de la misma y sobrecalibrar si procede el aparato de cabecera de grupos y/o el cabecera de la instalación si la distorsión es alta. Los armónicos añaden una intensidad extra a la nominal 50Hz .Con sobrecalibrados en el peor de los casos de un 10-15% en las intensidades es más que suficiente.
Publicado para:Schneider Electric España
Documentos adjuntos
Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango: