{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Web de Schneider Electric España

Bienvenido a nuestra web

Preguntas frecuentes de búsqueda

¿Cuáles son los valores del PdC y BIL del interruptor en carga NW25 HA?

En primer lugar "se define el nivel de aislamiento frente a impulsos tipo rayo o BIL, al valor máximo de sobretensión tipo rayo (8/20 μs) al que se ensaya el equipo al salir de fábrica. La superación del BIL indica que el equipo está siendo sometido a sobretensiones para las que no ha sido diseñado, ni ensayado y por tanto  situaciones en las que no se puede garantizar la integridad de su aislamiento". Este concepto coincide con la tensión impulsional (Uimp) que es la tensión soportada al impulso según IEC 60947-2.
Y en segundo lugar los equipos sin relés de disparo no pueden tener PdC (IEC 60947.2), aquí podemos interpretar que la especificación se refiere a una Icw de 40KA en un tiempo dado (normalmente 0,5 a 1s). Con la elección del Masterpact NW25 HA (IEC 60947.3) cumplimos sobradamente ya que este equipo tiene una Icw =50kA ef en 1 s. igualmente se cumple si se utiliza el equipo con relés indirectos. Se adjunta tabla de elección de Masterpact NW interruptores en carga.

Schneider Electric España

Explorar más
Rango:
MasterPact NWMasterPact URMasterPact Switch-disconnectors
Explorar más
Rango:
MasterPact NWMasterPact URMasterPact Switch-disconnectors