Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Cuál es el procedimiento de encendido del SAI Galaxy 3500? ¿Cómo se puede efectuar un apagado completo de un Galaxy 3500? ¿Dónde localizar los manuales del UPS Galaxy 3500?
¿Cuál es el procedimiento de encendido del SAI Galaxy 3500?
Para realizar el encendido o arranque del equipo Galaxy 3500 siga el siguiente procedimiento:1. En el cuadro de distribución coloque el disyuntor de entrada de alimentación al SAI en la posición de encendido.
2. Si la instalación incluye un armario de batería modular con un interruptor de desconexión de CC, ponga el interruptor de desconexión de CC en la posición de encendido.
3. Espere 30 segundos aproximadamente a que el sistema arranque y realice la prueba automática.
4. Después de encender el sistema, la pantalla le pedirá automáticamente que confirme/seleccione la tensión y la frecuencia del equipo tal y como se muestra a continuación.
5. Cuando aparezca en la pantalla el indicador
Confirmar tensión, seleccione el voltaje deseado mediante las teclas de desplazamiento y pulse Intro.
6. Cuando aparezca en la pantalla el indicador
Aplicar carga, use las teclas de desplazamiento para seleccionar Sí y pulse Intro si desea que la unidad SAI de tensión a la salida en ese momento.
Si no desea que el SAI de tensión de salida a la carga en ese momento, seleccione No.
7. El LED verde (Carga Encendida) se ilumina. Pulse la tecla ESC dos veces para regresar a la pantalla de visión general.
¿ Cómo se puede efectuar un apagado completo de un Galaxy 3500 ?
Para poder llevar a cabo este procedimiento, la carga que recibe alimentación del SAI debe estar desconectada.El procedimiento es el siguiente:
1- Compruebe que la carga que recibe alimentación del SAI esté desconectada (OFF).
2- Desactive la carga desde la pantalla seleccionando:
Control > Apagar la carga > SÍ, apagar la carga
3- Desde el/los armario(s) de baterías modular(es): Coloque los interruptores de desconexión de CC en la posición de apagado (OFF).
4- En el SAI: Desconecte las baterías (si están presentes) extrayéndolas hasta la línea roja de desconexión que se muestra en cada unidad de batería.
5- En el/los armario(s) de baterías modular(es): Desconecte las baterías extrayéndolas hasta la línea roja de desconexión que se muestra en cada unidad de batería.
6- Coloque el disyuntor de la red eléctrica en la posición de apagado o de bloqueo. Si el SAI dispone de una entrada de alimentación de red doble,
coloque ambos interruptores en la posición de apagado o bloqueo.
NOTA: Deben seguirse los procedimientos de bloqueo correctos para el disyuntor de la red eléctrica. Si es necesario, instale un candado.
¿Dónde localizar los manuales del UPS Galaxy 3500?
A continuación adjunto sendos manuales de instalación y del usuario para el UPS modelo GALAXY 3500
Publicado para:Schneider Electric España
Documentos adjuntos
Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango: