Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Cómo volver a parámetros de fábrica un IFE (LV434001, LV434002, LV434010, LV434011)? ¿Cuál es su IP por defecto?
Para volver a parámetros de fábrica la pasarela IFE:
Mantenga pulsado el botón Restablecer del IFE de 10 a 20 segundos para restablecer los valores de fábrica de los parámetros.
Este botón hay que pulsarlo con un clip o un destornillador de punta muy fina. Al pulsarlo se nota una pequeña resistencia física y un click al vencerla.
La IP por defecto de la IFE es 169.254.XX.YY donde XX.YY son los últimos números de la MAC en formato decimal. (por ejemplo para MAC=00-80-F4-E3-63-FA la IP por defecto sería 169.254.99.250. Esto es válido tanto para Eth1 como Eth2)
El usuario y contraseña por defecto es Administrator / Gateway
A continuación se acompaña un video de como realizar la configuración inicial de un IFE:
Mantenga pulsado el botón Restablecer del IFE de 10 a 20 segundos para restablecer los valores de fábrica de los parámetros.
Este botón hay que pulsarlo con un clip o un destornillador de punta muy fina. Al pulsarlo se nota una pequeña resistencia física y un click al vencerla.
La IP por defecto de la IFE es 169.254.XX.YY donde XX.YY son los últimos números de la MAC en formato decimal. (por ejemplo para MAC=00-80-F4-E3-63-FA la IP por defecto sería 169.254.99.250. Esto es válido tanto para Eth1 como Eth2)
El usuario y contraseña por defecto es Administrator / Gateway
A continuación se acompaña un video de como realizar la configuración inicial de un IFE:
Publicado para:Schneider Electric España
Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango: