Preguntas frecuentes de búsqueda
Compact NSX - Alimentación de la Unidad de Control Micrologic
Unidad de Control Micrologic Vigi 7 E:
Las funciones de protección y de prueba de las unidades de control Micrologic Vigi 4 y 7 (protección diferencial integrada) funcionan con la corriente que fluye por los transformadores de corriente (TC) internos y con la fuente de alimentación de tensión interna. La pantalla Micrologic, los LED y las funciones de mantenimiento y protección están disponibles sea cual sea la corriente de carga.
Unidad de Control Micrologic 5/6 E:
Las funciones de protección y las funciones de prueba de las unidades de control Micrologic 5 y 6 funcionan sólo con la corriente que fluye por los transformadores de corriente interna (TC). Por tanto:
- Si la corriente de carga es superior al 20 % de la intensiad nominal In, la fuente de corriente interna suministra alimentación para el pleno funcionamiento de la unidad de control Micrologic. Esto incluye:
- La pantalla y los indicadores LED de Micrologic
- Las funciones de mantenimiento y diagnóstico
- Cuando la carga es inferior al 20 % de la intensidad nominal In, así como para mantener el pleno funcionamiento de la unidad de control Micrologic, se puede usar una de las fuentes de alimentación opcionales que aparecen a continuación:
- Una fuente de alimentación externa de 24 Vcc.
- Batería de bolsillo
- PC a través de la interfaz de mantenimiento USB
Publicado para:Schneider Electric España
Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango: