Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Qué significa el led AP rojo en un Masterpact NT?
El fallo AP es una función de autoprotección que abre el interruptor automático y enciende el LED AP, lo cual puede ocurrir por los siguientes motivos
-temperatura excesiva;
-Fallo interno en Micrologic;
-cortocircuito mayor que la capacidad del disyuntor;
Si se produce un fallo Ap, esperar un tiempo para que, en caso de temperatura excesiva, el interruptor automático vuelva a la temperatura de servicio permitida (hasta 40°C). Si el LED continúa encendido, el interruptor debe ser analizado por la asistencia técnica como un fallo interno de Micrología o puede haberse producido un cortocircuito mayor que la capacidad del interruptor.
Publicado para:Schneider Electric España
Explorar más
Categoría:
Explorar más
Categoría: