Preguntas frecuentes de búsqueda
¿ Qué significa el mensaje de error de disyuntor de batería abierto en un SAI Galaxy 3000 ?
El error ha salido porque ha habido un corte de alimentación y el SAI ha agotado las baterías. El disyuntor de baterías salta para enviar una descarga profunda de las baterías.
Si no se puede rearmar el disyuntor de baterías hay que apagar y encender el equipo para rearmar el disyuntor.
Para apagar el equipo hay que seguir los siguientes pasos ( en un SAI unitario ):
Por el error que da el equipo debe de estar en bypass estático ( si no lo está presionar el botón gris de apagado del ondulador por 3 segundos ).
Girar el interruptor giratorio hacia la derecha para ponerlo en la posición de TEST BP.
Girarlo una vez más hasta la posición de bypass.
Bajar el interruptor QF1 ( Debería estar bajado por el error que da el equipo )
Bajar el interruptor Q1 y el equipo se apagará totalmente.
Para encender el equipo seguimos los pasos contrarios:
Hay que subir el interruptor Q1 y el equipo encenderá.
Subir el interruptor QF1.
El interruptor giratorio ponerlo en la posición de TEST BP.
Luego ponerlo a la posición de NORMAL
El equipo estará en bypass estático y hay que presionar el botón verde de arranque del ondulador por 3 segundos.
Si el equipo no tiene fallos arrancará en el modo normal de funcionamiento.
Este procedimiento se puede usar para cualquier otro error que se necesite borrar apagando y encendiendo el equipo.
Si luego de este procedimiento el error persiste, un técnico de campo de Schneider tendrá que ir a revisar el equipo y repararlo.