Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Es necesario enclavamiento mecanico en las conmutaciones automaticas?
Si, las normas de referencia (IEC 60947-6-1 Cláusula 8.2.1.1 b) exigen el enclavamiento del mecanismo operativo para evitar conexiones simultáneas al suministro normal y al suministro alternativo en todas las condiciones de funcionamiento. Este sistema de enclavamiento mecánico permite la transferencia de redes (para operaciones manuales y remotas) y garantiza una redundancia con «seguridad mecánica» en caso de inversión del suministro (para operaciones automáticas).
Las pletinas donde se montan los dos NSX al realizar una conmutacion de redes, llevan un dispositivo percutor por la parte de atras del interruptor automatico que realiza el enclavamiento mecanico impidiendo que los dos automaticos puedan estar cerrados a la vez. En los NS800 y superiores, este enclavamiento se realiza con unas pletinas colocadas a la derecha de cada interruptor y conectadas entre ellas mediante unos cables o varillas.