Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Se pueden leer variables de tipo %I, %Q, es decir entradas/salidas de un PLC, desde los terminales XBTGT / HMIGTO?
Se pueden leer este tipo de variables desde Vijeo Designer 4.6. Tanto con el protocolo Modbus RTU como con TCP/IP se admite este tipo de variables, pero se debe declarar con tres indices: %Qi.j.k. Por ejemplo, %Q1.2.3 (Bastidor,Modulo,Canal).
En el caso de direcciones de salida, como %Qi.i.i, %QWi.i.i o %QWi.i.i:Xj, con un mínimo de dos y un máximo de seis segmentos.
Publicado para:Schneider Electric España
Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango: