Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Cuál es la referencia del Interruptor automático de BT para 250A / 400A / 630A / 800A / 1000A / 1250A / 1600A / 2000A / 2500A / 3200A / 4000A y 1000VAC?
Para 400A>> C40K42D400
Para 250A>> C40K42D250
Para 630A>> MTZ2 H10 de 800A.
Para 800A>> MTZ2 H10 de 800A, se puede bajar la regulación térmica a 400A si se desea que sea para 400A.
Para 1000A>> MTZ2 H10 de 1000A.
Para 1250A>> MTZ2 H10 de 1250A.
Para 1600A>> MTZ2 H10 de 1600A.
Para 2000A>> MTZ2 H10 de 2000A.
Para 2500A>> MTZ2 H10 de 2500A.
Para 3200A>> MTZ2 H10 de 3200A.
Para 4000A>> MTZ2 H10 de 4000A.
La selección se realiza desde el selector de producto:
https://www.se.com/es/es/product-range/63545-masterpact-mtz
Publicado para:Schneider Electric España
Explorar más
Rango:
Explorar más
Rango: