Issue
User unable to connect to ION meter via DLMS
_____________________________________________________________
Product Line
ION9000
ION8650
ION8800
ION7400
_____________________________________________________________
Environment
Gurux DLMS Director
_____________________________________________________________
Solution
Different software may require different settings. The settings below are for Gurux DLMS Director. Values are in hex. For example Physical server 64 is decimal 100.
Start Protocol: DLMS
Logical Name Reference: Checked
Authentication: None
Client address 10
Physical Server 64
Host Name: IP address of meter
Port: Port defined on the meter, default is 4059
Protocol: Tcp
Use Serial port through ethernet: Checked
_____________________________________________________________
Publicado para: Schneider Electric España




¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.