Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Qué tipo de carga puede gestionar y qué capacidad de corriente tiene el relé RE17LLBM?
¿Qué tipo de carga soporta el relé?
La carga recomendada para el relé RE17LLBM es Resistiva.
¿Cuál es el rango de temperatura de trabajo?
El relé está validado para trabajar en un rango de -20°C a 60 °C
Para 40°C la corriente nominal de trabajo sería un poco menos de 0.7A, en la tabla más abajo se podrá aproximar su valor.
Para conocer la corriente según la temperatura de trabajo, ver la siguiente tabla:
Si se necesita controlar cargas mayores a 0.7A tantos resistivas como inductivas, se podría agregar al relé temporizador un relé de estado sólido de mayor capacidad:
Información adicional:
Ver el siguiente catálogo de nuestros relés de estado sólido SSR:
https://www.se.com/us/en/product-range/60278-harmony-solid-state-relays-/
Can we use 220 V DC for RE22 or RE17 Relays
https://www.se.com/ca/en/faqs/FA332609/