Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Cómo puedo probar la función de protección 59N de máxima tensión homopolar del relé de protección Sepam?
En el esquema vemos el modo de conexionado de 3 transformadores de tensión en triángulo abierto para la medida de la tensión residual Vo:
Imagen: esquema de medida de Vo mediante 3 transformadores de tensión
En el secundario de los 3 TTs en triángulo abierto, recogemos la tensión residual
Imagen: Cálculo de la tensión residual
En el ejemplo podemos ver como se conectaría ésta tensión residual en un relé de protección Sepam.
La entrada de la tensión V0 se encuentra en las bornas B7-B8 según el esquema:
Imagen: conexionado de las medidas de tensión en el relé Sepam
Hay que recordar configurar las características de la medida indicando el tipo de conexión de los TTs
Imagen: Características del modo de medida y relación de los transformadores de tensión
Revisamos el umbral de protección ajustado en el relé de protección, en éste ejemplo se encuentra ajustada la protección 59N a 10%Unp con un tiempo de disparo a tiempo definido de 100ms
Imagen: Ajuste de protección de tensión residual en el relé de protección
Para probar la activación de ésta función, debe realizarse una inyección de tensión mediante una maleta de inyección de prueba sobre la entrada analógica del relé, hasta superar el umbral de ajuste programado y verificar que se activa la salida digital asignada a la función.
Imagen: prueba de inyección de tensión mediante maleta de pruebas
Recordar que se debe aislar el cableado procedente de los transformadores de tensión para inyectar únicamente en la entrada Vo del relé de protección y no hacia los transformadores de tensión conectados a la red así como que las pruebas deben realizarse en condiciones seguras.
Manual de usuario del relé Sepam 40
https://www.se.com/ar/es/download/document/PCRED301006EN/