Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Cuál es la equivalencia de la referencia 18** (Interruptor automático con telemando Reflex XC40)?
La gama sustituta de los Reflex XC40 es la Reflex iC60:
18144 (circuit breaker Reflex XC40 - 4 poles - 10 A - C curve - control 220..240 VAC)>>A9C52410 (REFLEX iC60N 10A 4P C)>>A9C62410 (REFLEX iC60N TI24 10A 4P C)
18125 (circuit breaker Reflex XC40 - 2 poles - 16 A - C curve - control 220..240 V AC)>> A9C62216
Publicado para:Schneider Electric España
Explorar más
Explorar más