M221 Machine Expert Basic : La aplicación del controlador está protegida contra lectura por una contraseña en Blanco:
Una contraseña en blanco significa que puede acceder al controlador y descargar una nueva aplicación únicamente a través de la tarjeta SD.
Este es el mensaje de advertencia se dá cuando activa la protección de lectura / escritura en ESME-Basic
Para eliminar esta contraseña en blanco (o una contraseña olvidada) y poder volver a descargar un proyecto al PLC, se debe crear un proyecto con la protección de lectura y escritura inactiva (o una nueva contraseña) y cargarlo mediante tarjeta SD.
Cargamos nuevamente el proyecto a la SD Card sin protección:
Después de crear la imagen en la tarjeta SD, insertarla en el controlador M221, encender el controlador para arrancar en la tarjeta SD.
El nuevo proyecto con la protección de lectura y escritura inactiva se cargará y luego debería poder conectarse y descargar desde ESME-Basic cualquier proyecto.
Publicado para: Schneider Electric España


¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.