Preguntas frecuentes de búsqueda
Cómo solucionar que en una HMI G3U, se ha interrumpido la carga de la aplicación con Ecostruxure Operator Terminal Expert a mitad de proceso y ahora no se puede recuperar
Este modelo de pantalla tiene acceso a la tarjeta SD de sistema (en el compartimento "SYSTEM CARD") y se puede aplicar el procedimiento de recuperación que se indica en la siguiente pregunta frecuente para revertir la tarjeta SD de sistema a su estado de fábrica con Vijeo Designer.
Se adjunta fichero de backup para HMIG3U y herramienta de recuperación.
Antes de aplicar la recuperación hay que formatear la tarjeta porque el sistema en EOTE genera varias unidades de disco dentro de la propia SD:
Desde el propio administrador de discos del sistema operativo se desmontará una a una cada partición y se formateará de nuevo la tarjeta SD en FAT32 (no sirve formato rápido, tiene que formatearse al completo), creando una única partición para todo el disco con una única letra de unidad.
Contraseña para descomprimir fichero: SEE
https://www.se.com/es/es/faqs/FA374240
Una vez restituida la tarjeta SD, se volverá a colocar en el alojamiento dedicado a la tarjeta de sistema y se volverá a iniciar la transferencia sobre la pantalla recuperada con sistema Vijeo Designer.