Preguntas frecuentes de búsqueda
ION Setup 3.2 - ¿Cómo solucionar el fallo al importar la configuración (función "Import Network")?
En el caso que falle la función "Import Network" en ION Setup existe otra solución que nos permite hacer la copia de las configuraciones:
En ION Setup versión 3.0.12343_02 y posteriores, los archivos de datos de usuario se encuentran en una carpeta dedicada que se puede encontrar al iniciar sesión en ION Setup:
En software ION Setup existente hacer click en Tools -> Options -> Config Directory.Nota: Esta es una carpeta oculta por lo que es necesario que windows esté configurado para que se muestren las carpetas ocultas. Puede activar esta función en Windows yendo a Opciones de carpeta desde el Panel de control. Elija la pestaña Ver y haga clic en "Mostrar archivos y carpetas ocultos" y luego haga clic en Aceptar.
Copie los 3 archivos DAT (IONSetup.DAT, SITEINFO.DAT y DEVINFO.DAT) del "directorio de configuración" (por ejemplo, vaya a C:\ProgramData\Schneider Electric\ION Setup)
Instale ION Setup en la nueva máquina.
Tenga en cuenta los mismos dos directorios en la nueva máquina y reemplace 3 archivos DAT en el "Directorio de configuración" en la nueva instalación de ION Setup
La primera vez que ION Setup se ejecuta en la nueva computadora (después de copiar los archivos), recibirá un mensaje que dice que está "Network Configuration designed for *old server*. Do you wish to copy it?" Responda SÍ, ION Setup usará los archivos de configuración copiadosGuarde la configuración yendo a Archivo > Guardar. Esto cambiará a los archivos de configuración copiados de forma permanente.