Preguntas frecuentes de búsqueda
¿Cómo realizar la comunicación modbus entre un Smartlink Ethernet (A9XMEA08 / A9XMZA08) y un Smartlink Modbus (A9XMSB11)?
A continuación, indicaremos todo lo necesario para realizar la comunicación / configuración entre un Smartlink Ethernet (A9XMEA08 / A9XMZA08) y un Smartlink Modbus (A9XMSB11):
Configuración el Smartlink Ethernet paso a paso.
Cableado entre el Smartlink Ethernet (A9XMEA08 / A9XMZA08) y un Smartlink Modbus (A9XMSB11)
Registros modbus
Conexión Smartlink Ethernet – Smartlink Modbus
- Conectamos el smartlink Ethernet con el smartlink modbus desde los conectores COM.
- Colocamos los rotativos del smartlink modbus para poner la dirección modbus (en nuestros caso la dirección
- Desde Settings/Device List, damos click en “Auto Discover”
- Nos aparecerá el IEM3255 y el SmartlinkRS485, los añadimos dándole click en “Add”.
- Una vez añadidos, podemos configurar el SmartlinkRS485.
- Desde la configuración, añadimos un nuevo Digital Channel
- Configuramos como ED la entrada 1 del canal 10 del slave modbussmartlink 03.
- Así se verá en el Smartlink Ethernet:
Acceder a los registros de Smartlink modbus (A9XMSB11) des de Smartlink Ethernet (A9XMEA08 / A9XMZA08):
Se necesita la IP del A9XMEA08 o A9XMZA08 y el ID o dirección modbus del smartlink modbus. En la imagen se pueden ver los principales registros modbus del A9XMSB11:
Cableado:
Para la conexión entre un A9XMZA08 (maestro) y un A9XMSB11 (esclavo) es necesario un cable modbus RS485 de 4 pares trenzados y apantallados (ref. TSXCSA100).
¿Cuántos dispositivos A9XMSB11 (Smartlink Modbus) pueden colgar de un A9XMEA08 / A9XMZA08 (Smartlink Ethernet)?
Acti 9 Smartlink Ethernet admite el protocolo Modbus como maestro y puede aceptar hasta ocho dispositivos esclavos Modbus, como Acti 9 Smartlink RS485. Cada Acti 9 Smartlink RS485 dispone de una dirección Modbus (de 1 a 99), y concentra datos de dispositivos conectados en sus 11 canales (interfaz Ti24).
Mapeado Modbus
Se adjunta el mapeado del Smartlink Modbus (A9XMSB11) y Smartlink Ethernet (A9XMEA08 / A9XMZA08):
Smartlink Modbus.
El mapeado modbus de ambos equipos se encuentra en el apartado "Tabla de registros de Modbus" del manual de usuario de cada equipo.
En el apartado detalle de los canales digitales se puede ver el mapeado para cada uno de los canales, p.e. en el registro 14200 se ve el estado de la entrada digital 1 del canal 1, y en el registro 14440 se ve el estado de la entrada digital 1 del canal 7.
Adjunto manuales de usuario de ambos equipos:
ID => 2699787601
Title => Sistema de comunicaciones Acti 9 Smartlink Modbus Manual del usuario
URL => http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=DOCA0004ES
ID => 6040653323
Title => Acti9 Smartlink SI D Manual del usuario
URL => http://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=DOCA0115ES
Adjunto dos videos de configuración del Smartlink Ethernet con una EBX510: