DPWS Discovery:
Current day, this protocol is integrated with the PLCs and not the BMENOC03xx. As a result, when using DPWS the BMENOCs will not be discovered.
Modbus Discovery:
To perform Modbus discovery, it's essential to use the correct Unit-ID. By default, EADM (EcoStruxure Automation Device Maintenance) utilizes "255", most devices will respond to this ID, but the BMENOC03xx specifically requires Unit-ID "100".
Discovery via Unit-ID 255:
In the scenario below, the response from the discovered device comes from the PLC.
Discovery via Unit-ID 100:
In the scenario below, the response from the discovered device comes from the BMENOC.
Publicado para: Schneider Electric España
¿Necesitas ayuda?
- Selector de productos- Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones. 
- Pedir presupuesto- Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo. 
- ¿Dónde comprar?- Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti. 
- Centro de ayuda- Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.