Issue: Do the SCL500RM1UC and SCL500RMI1UC UPS models support Modbus TCP?
Product Line: SCL500RM1UC and SCL500RMI1UC with SmartConnect port
Resolution:
The SCL500RM1UC and SCL500RMI1UC UPS models do not support Modbus TCP.
The User Manual of these units indicate a "Modbus TCP control" selector switch, and the switch is also present on the actual UPS. Although the switch has been retained structurally, it is not connected to the UPS circuit and is not utilized.
Publicado para: Schneider Electric España
¿Necesitas ayuda?
Selector de productos
Encuentra rápida y fácilmente los productos y accesorios adecuados para tus aplicaciones.
Pedir presupuesto
Comienza tu consulta de ventas en línea y un experto se pondrá en contacto contigo.
¿Dónde comprar?
Encuentra fácilmente el distribuidor de Schneider Electric más cercano a ti.
Centro de ayuda
Encuentra recursos de soporte para todas tus necesidades en un solo lugar.