Hae usein kysyttyjä kysymyksiä
What is the thickness of the Steel sheet metal of Blokset Panel.
The Steel sheet metal thickness used in Blokset Panel is as per the below table:
Blokset Steel sheet metal thickness
Housing | Thickness mm |
Door | 2.00mm |
Rear panels | 2.00mm |
Side panels | 2.00mm |
Roof/Top | 2.00mm |
Frame | 2.00mm |
Julkaistu:Schneider Electric Suomi
Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja: