Kuinka voimme auttaa sinua tänään?

Vad är en kontaktor och hur fungerar den?

En kontaktor används för att ansluta eller koppla ifrån last med hög ström (av/på), tex om man vill starta eller stoppa en 3-fasmotor eller andra applikationer som har höga strömmar. En förenklad jämförelse kan göras med att tända och släcka en lampa vilket t.ex kan göras med en lamptryckknapp. Denna bryter/sluter 1 anslutning (fas).

En motor har högre ström och behöver därför fler anslutningar, i vårt exempel 3 anslutningar (3 faser). För att starta och stoppa motorn är det samma princip som med lamptryckknappen men med 3 anslutningar (1 för varje fas) och till detta använder man då en kontaktor samt andra anpassade kontakter beroende på vilken belastning det är för att kunna klara dessa högre strömmar. För hög belastning (ström) kan göra att polerna svetsar, dvs fastnar i ett läge och inte går att manövrera längre.

En kontaktor har en eller flera signalkontakter (NO, vilket står för Normally Open och betyder slutande kontakt samt NC vilket står för Normally Closed och betyder brytande kontakt) för att indikera öppnings- och stängningsläget. Kontaktorn manövreras via en styrspänning på spolen (A1-A2) som antingen bryter eller sluter kretsen beroende på vilken konfiguration kontaktorn har, i detta fall 3 slutande kontakter, vilket ger stängning eller öppning av polerna. Manöverspänningen (A1-A2) kan variera, därav är det viktigt att veta vad det är för spänning i den applikation man använder, tex 24V AC eller DC alternativt 230V AC.

På vår kontaktorserie TeSys D Green tex är det en elektronisk spole vilket gör att den fungerar oavsett om det är AC/DC (Växelström/Likström) som manöverspänning till spolen och spänningsintervallet är betydligt större, tex 24-60V AC/DC eller 100-250V AC/DC. Du hittar våra kontaktorer i vår produktkatalog på vår hemsida.

Här hittar du våra produkter:
Reläer (länka till https://www.se.com/se/sv/product-category/2800-reläer-(mät--och-kontrollreläer,-tidreläer,-interface-reläer,-säkerhetsreläer)/?filter=business-1-industriell-automation)
Kontaktorer (länka till https://www.se.com/se/sv/product-category/1500-kontaktorer-och-överströmsrelä/?filter=business-1-industriell-automation)