Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
Does Vijeo Designer support FTPs (File Transfer Protocol Secure)?
The Latest versions of Vijeo Designer include new features to be compliant with the Cybersecurity.
The goal of this article is to inform about FTPs (File Transfer Protocol Secure) support from the version VJD 6.2 SP12.

This article is applicable to the following products:
Harmony P6, HMIGTU, HMIGTO, HMISTU, iPC, XBTGT,

This topic is related to Vijeo Designer

From Vijeo-Designer V6.2 SP12, FTPs (File Transfer Protocol Secure) has been implemented to replace FTP for Downloading, uploading and transferring data. FTPs encrypts data transmitted over network to protect the data against sniffing.
FTPs operation follows the same procedure as FTP, there are no extra and special configuration required.

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuote:
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuote:
Tuotesarja:
  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Schneider Electricin yhteisö
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia