Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.
		
Kuinka voimme auttaa sinua tänään?
How to install and remove option card on ATV630 and ATV930 Drives.
Issue:
How do I install an extended IO extension or Communication card on Altivar Process Drive?

Product Line:
ATV930, ATV630

Environment:
All

Cause:
NA

Resolution:
There are 2 Slots (A and B) underneath Control Terminal Blocks.
Slot A is on the right and Slot B is on the left as you are facing the VFD.
Slot A ids only used for Communication cards.
Slot B is only used for IOP Extension modules.
Slide the option card straight into the slot until hear a click.

In order to remove the card, press or push on the tab (PUSH is written on the tab) on the option card and slide it out.

Schneider Electric Suomi

  • Tuotedokumentaatio
  • Ohjelmistolataukset
  • Tuotevalitsin
  • Tuotteen korvaaminen ja vaihtaminen
  • Asiakaspalvelukeskus
  • Etsi toimistomme
  • Pyydä tarjous
  • Osta täältä
  • Shop.se.com/fi/fi sulkeutuu
  • Schneider Electricin yhteisö
  • Uramahdollisuudet
  • Yritys
  • Ilmoita väärinkäytöksestä
  • Saavutettavuus
  • Newsroom
  • Sijoittajat
  • Tutustu EcoStruxure
  • Toimipisteet Suomessa
  • Löydä jälleenmyyjä
  • Avoimet työpaikat
  • Blogi
  • Tietosuojakäytäntö
  • Evästeilmoitus
  • Käyttöehdot
  • Muokkaa evästeasetuksia