Kuinka voimme auttaa sinua tänään?

AGA-8 2017 Detail vs GERG Gas Composition Tables in Realflo

When attempting to modify a gas component value in the AGA-8 gas composition table in Realflo, the software displays the following error message: "Enter a number between 0 and 12."

As a result, the new proposed value cannot be entered or saved.

Example:

  • Current Propane (C3H8) value: 20.68%
  • User attempts to enter a value greater than the allowed range.
  • Realflo displays the error and rejects the change.

Real1

This behavior is typically caused by a component value exceeding the permitted range for that gas constituent.
In the example shown in the AGA8-8 Gas Component Ranges Table, Realflo (AGA-8 (1994)) only allows values between 0 and 12% for the selected field.
AGA8-8 Gas Component Ranges Table:
Real2
The Compressibility Calculation selection must change from AGA-8 (1994) to AGA-8 (2017) GERG to increase the allowable range while still making sure that the Total Components add to 100%.
Real3

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuotesarja:
Lue lisää
Tuotesarja:

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?

Tuotevalitsin

Tuotevalitsin

Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

Asiakaspalvelukeskus

Asiakaspalvelukeskus

Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.