Kuinka voimme auttaa sinua tänään?

Compact DAP220/250/250C to X80 DDM16022(H) quick wiring - 990XSM00207

Issue

Migrating an ASBDAP220/250/250C to a BMXDDM16022(H) and need to confirm the 990XSM00207 quick wiring cable pinout.

Product line

Modicon X80, M340, M580

Resolution

Below is an image of the pinout.

pinout

Schneider Electric Suomi

Lue lisää
Tuote:
Lue lisää
Tuote:

Tarvitsetko apua?

Tarvitsetko apua?

Tuotevalitsin

Tuotevalitsin

Valitse tarpeitasi vastaavat tuotteet ja lisävarusteet nopeasti ja helposti.

Pyydä tarjous

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä myyntilomakkeen kautta. Asiantuntijamme ovat sinuun yhteydessä.

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä lähin jälleenmyyjä

Löydä helposti lähin jälleenmyyjä.

Asiakaspalvelukeskus

Asiakaspalvelukeskus

Löydä tukiresurssit kaikkiin tarpeisiisi yhdestä paikasta.