Valmistaudu älykkäiden koneiden aikakauteen
Altivar Machine -taajuusmuuttajat on suunniteltu vastaamaan älykkäiden koneiden tarpeisiin ja tarjoamaan laitevalmistajille luottoratkaisu sekä yksinkertaisiin että monimutkaisiin sovelluksiin.
Parempaa suorituskykyä kustannuksia nostamatta
Altivar Machine ATV320Turvallisuuden, luotettavuuden ja yksinkertaisuuden tehokas yhdistelmä tarjoaa monipuolisen ratkaisun, joka pienentää kustannuksia asennuksen ja koneen koko elinkaaren aikana.
Tehokas suorituskyky
Altivar Machine ATV340Altivar Machine ATV340:n tehokas skaalautuvuus ja vertaansa vailla oleva automaatio takaavat erinomaisen suorituskyvyn.
Faktoja
Asennuksen joustavuuden ansiosta koneen kokonaiskustannukset ovat pienemmät
Kehittyneet liitännät parantavat suorituskykyä ja automaatiota
Pidempi käytettävyys, kattava turvallisuus ja parempi luotettavuus
Tutustu tuotteisiin
Löydä paras moottorinohjaus sovellukseesi
Suunnittele ratkaisusi kolmessa eri vaiheessa verkkopohjaisen EcoStruxure™ Motor Control Configuratorin avulla.
Ota yhteyttä milloin tahansa
Saat asiantuntevaa tukea kaikkiin taajuusmuuttajia koskeviin tarpeisiisi. Lue, miten voit hyödyntää Altivar Machine -ratkaisua jo tänään.