Automaattiset elektroniset laitteet, jotka on suunniteltu tarjoamaan täydellisen suojan sähköverkoille

    Kattava suojaus sähköverkollesi

lighthouse at sunset, transportation safety solutions

Haasteet

Varmista energiantuotannon jatkuvuus samalla kun suojaat henkilöstön ja investoinnit 

  • Suojareleiden on parannettava käyttöturvallisuutta ja henkilöstön turvallisuutta. Niiden on lisättävä sähköverkon luotettavuutta hyödyntämällä hyviksi havaittuja toimintaperiaatteita, jotka pohjautuvat parhaimpiin ominaisuuksiin, sertifiointeihin ja laatustandardeihin. Suojareleiden on myös annettava mahdollisuus integroida uusia standardeja sekä uusiutuvan energian tuotantotapoja nykyisiin järjestelmiin ja samalla auttaa kustannusten hallinnassa.
  • Ratkaisut

    MiCOM- ja Sepam-suojareleitä käytetään maailman suurimmissa sähkö- ja energialaitoksissa. Ne ovat ensisijainen valinta suojaus-, ohjaus-, mittaus-, valvonta- ja tiedonsiirtokäyttöön. Ohjausjärjestelmään integroituna luotettavat suojareleemme suojaavat arvokkaita laitteita ja ovat siten elintärkeä osa muuntamosi toimintaa. Jotta voisimme tarjota ensiluokkaisia suojausratkaisuja, suunnittelemme järjestelmiä, joissa käytetään luotettaviksi todettuja algoritmeja ja jotka vastaavat uusimpien turvallisuus- ja viestintäjärjestelmiä säätelevien standardien vaatimuksia.

  • Arvolupaus

    Kattavan suojalaitevalikoimamme avulla saat ajantasaista tietoa älykkään sähköverkkosi toiminnasta ja laitteistojesi käyttöaste on parempi.

    • Skaalautuvat toiminnot ja laitteet, jotka sopivat parhaiten tarpeisiisi ja ovat kustannustehokkaita
    • Monipuoliset laitteet ja releenhallintatyökalut helpottavat määrittämistä ja asentamista
    • Palvelut yksinkertaisesta konsultoinnista monimutkaisten järjestelmien suunnitteluun
    • Ennakoivat ylläpitotoimenpiteet auttavat vähentämään riskejä sekä huoltoon käytettävää aikaa
  • Edut

    Turvallinen, luotettava ja käytännöllinen

    • Suojatut laitteet, jotka hyödyntävät IEC 62351 -standardissa määriteltyä roolipohjaista pääsynhallintaa (RBAC)
    • Estä ja kirjaa lokiin tarkoitukselliset, vahingossa muodostetut tai haitalliset yhteydet suojattuihin tietoihin tai määrityksiin
    • Ethernet-verkot on mahdollista erottaa fyysisesti toisistaan kaksinkertaisten IP-osoitteiden avulla
    • Valitse IEC 61850 -standardin versio 1 tai 2 vaihtamalla se kätevästi asetuksista
    • Vikasietoinen järjestelmä takaa häiriöttömän dataliikenteen (PRP- tai HSR-protokolla IEC 62439 -standardin mukaisesti)
    • Maailman johtava valokaarisuojaus ja SIL 2 -taso takaavat erinomaisen käyttöturvallisuuden
insinööri talotekniikkajärjestelmän ohjauspaneelin äärellä kannettavan tietokoneen kanssa

Lisää ratkaisuihisi luokkansa paras suojaus jo tänään

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.