Muuntamoautomaatiojärjestelmämme (SAS) yhteentoimivuutta, yhdistettävyyttä ja tietoturvaa on parannettu uusimpien IEC 61850- ja kyberturvallisuusstandardien mukaisesti.
Etsi tuotteita ja ratkaisuja
EcoStruxure™ Grid Engineering Advisor
IEC 61850 -standardiin perustuvat jakeluverkot muuttuvat älykkäämmiksi ja monimutkaisemmiksi, mutta suorituskykyyn, luotettavuuteen ja skaalautuvuuteen liittyy edelleen haasteita.
EcoStruxure™ Asset Advisor
Sähkönjakelujärjestelmän vika voi aiheuttaa merkittäviä käyttökatkoksia tai jopa laitoksen täydellisen sammumisen. Suojaa laitteitasi EcoStruxure™ Asset Advisorilla.
Ohjaimet ja etäpäätteet
Sähköverkon toimintojen hallinta edellyttää etävalvontaa ja -hallintaa. Tehokkaisiin strategioihin voi kuulua erilaisia arkkitehtuureja sekä vanhoja protokollia ja tallennusvälineitä.
Etsi tuotteita ja ratkaisuja
Suojareleet
Suojareleet takaavat sähköverkkosi toiminnan turvallisuuden. Kattavien laitteidemme ensisijaisena tavoitteena on parantaa käyttövarmuutta ja -turvallisuutta. Ne sisältävät hyviksi havaittuja toimintaperiaatteita ja toimintoja, jotka auttavat parantamaan luotettavuutta ja turvallisuutta. Kyber- ja toimintaturvallisuuden ominaisuuksien avulla voit paremmin ohjata ja valvoa laitteen käyttöä ja siten vähentää riskejä.
White Paper
GOOSE-viesteihin perustuvien suojaus- ja ohjausjärjestelmien optimointi
White paper
IEC 61850 -standardin mukaisen valokaarisuojauksen hyötyjen arviointi
Etsi tuotteita ja ratkaisuja
Kyberturvallisuus
Paranna sähköverkon solmukohtien luotettavuutta säädösten noudattamista, turvallisuutta, katkoksiin reagoimista, mainetta, vakuutusmaksuja ja tuottoja vaarantamatta. EcoStruxure™ Substation Operation -ratkaisua on helppo käyttää ja hallita. Se on myös luotettava, edullinen, avoin ja yhteentoimiva.
White Paper
Sähköasemien kyberturvallisuuden kehittämisen ja arvioinnin puitteet
Blogi
Keskity riskistrategiaan: Älykkäiden verkkojen kyberturvallisuus.