Tuotemerkkimme

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Tervetuloa Schneider Electricin verkkosivustolle

Tervetuloa sivustollemme.

Ratkaisu ja edut

Energiatehokkuuden lisääntyminen asettaa varmasti lisävaatimuksia keskijännitesähköverkkosi laitteistolle. Schneider Electric pystyy tarjoamaan kustannustehokkaita ratkaisuja kaikkiin tehokkuusvaatimuksiisi alan johtavan ammattitaidon ja runsaan kokemuksen ansiosta.
> Johtavat IED-laitteet, suojareleet, mittaus- ja valvontaratkaisut > Tehokas ja helppokäyttöinen käyttöliittymä > Laaja tuotevalikoima, joka täyttää kaikkien kansainvälisten ja paikallisten standardien vaatimukset > Täydellisesti testatut, älykkäät digitaaliset ratkaisut, jotka ovat joustavia, pienikokoisia ja kestäviä vaativissakin olosuhteissa > Edulliset kokonaiskustannukset järjestelmiesi koko käyttöiän ajan

Sähköasemien kyberturvallisuus

Kehittämis- ja arviointipuitteet
Tutustu muuntamon turvaamisen prosesseihin ja menetelmiin. Saat myös ohjeet, jotka vastaavat muuntamoiden laitteiden hallinnan haasteisiin, ja joidenkin saatavilla olevien työkalujen kuvaukset.
Lataa White Paper
Experienced senior electrician working on a transformer in substation

Etsi tuotteita ja ratkaisuja

 

Kontrollerit ja RTUt

Ratkaisu ja edut

Uuden sukupolven EcoStruxure™ Grid Engineering Advisor on IEC-standardin mukainen IEC 61850 System Engineering Tool, jota voidaan käyttää kaikissa sähköjärjestelmän automatisointiratkaisuissa.

Se koostuu visuaalisesta paketista, se on intuitiivinen sekä valmistajasta riippumaton. Se mahdollistaa tietojen käyttöönoton muissa työkaluissa standardoidun tietojenvaihdon avulla.
> Laadukas suunnittelu ja parannettu tehokkuus > Nopea oppiminen > Uudelleenkäyttöratkaisut > Korkeampi standardointi ja parempi yhteensopivuus markkinoilla > Projektin perusdokumentoinnin automatisointi

EcoStruxure™ Grid Engineering Advisor

IEC 61850 System Engineering Tool Ohjelmistoalusta sähköverkkosovellusten mallintamiseen, hajautettujen järjestelmäratkaisujen ja komponenttien suunnitteluun ja määrittämiseen heterogeenisen älykkään sähköverkon sisällä.

Ratkaisu ja edut

Schneider Electricin innovatiiviset palvelut hyödyntävät sähkölaitetietoja ja huomioivat samalla prosessien kriittisyyden ja toteuttavien tietojen tarpeen. Suojaa laitteesi, prosessisi ja henkilöstösi. Suojaa sähkönjakeluverkot ennakoivilla analyyseillä ja laitteiden valvonnalla.
> Toimintojen tehokkuus > Turvallisuus > Taloudellinen tehokkuus > Useiden toimipaikkojen valvonta ja analysointi > Integroitu IoT-teknologia

EcoStruxure Asset Advisor

Tiedoista toteutettaviin toimiin
Luokkansa paras tekninen alusta ja sähkölaitteiden kunnossapito- ja valmistusasiantuntemuksemme takaavat mielenrauhan, sillä tiedät, että laitteistojasi ja toimipaikkojasi valvotaan luotettavasti.

Ratkaisu ja edut

Meillä on suojattuja ratkaisuja, jotka kestävät vaativia sähköympäristöjä. Etäpäätemallistomme (RTU) tuotteet, kuten Saitel DR, Saitel DP ja C264, auttavat suunnittelemaan erittäin joustavia ja kestäviä ratkaisuja sähköverkkosi automatisointiin: > Erilliset etäpäätteet > Jaettavat tulot ja lähdöt > Mittaustiedon keräyslaitteet > Protokollamuuntimet > Muuntamoautomaatiojärjestelmät
> Modernisoi sähköverkkosi ja turvaa sen toiminta myös tulevaisuudessa > Yksinkertaista verkon toimintaa ja ylläpitotoimenpiteitä > Hyödy tuotteisiin integroiduista kyberturvallisuusjärjestelmistä > Hyödynnä asiantuntevaa paikallista asiakastukea.

Etsi tuotteita ja ratkaisuja

 

Kontrollerit ja RTUt

 

Saitel DP

Ratkaisu ja edut

MiCOM- ja Sepam-suojareleitä käytetään maailman suurimmissa sähkö- ja energialaitoksissa. Ne ovat ensisijainen valinta suojaus-, ohjaus-, mittaus-, valvonta- ja tiedonsiirtokäyttöön. Ohjausjärjestelmään integroituna luotettavat suojareleemme suojaavat arvokkaita laitteita ja ovat siten elintärkeä osa muuntamosi toimintaa. Jotta voisimme tarjota ensiluokkaisia suojausratkaisuja, suunnittelemme järjestelmiä, joissa käytetään luotettaviksi todettuja algoritmeja ja jotka vastaavat uusimpien turvallisuus- ja viestintäjärjestelmiä säätelevien standardien vaatimuksia.
> Suojatut laitteet, jotka hyödyntävät IEC 62351 -standardissa määriteltyä roolipohjaista pääsynhallintaa (RBAC) > Estä ja kirjaa lokiin tarkoitukselliset, vahingossa muodostetut tai haitalliset yhteydet suojattuihin tietoihin tai määrityksiin > Ethernet-verkot on mahdollista erottaa fyysisesti toisistaan kaksinkertaisten IP-osoitteiden avulla > Valitse IEC 61850 -standardin versio 1 tai 2 vaihtamalla se kätevästi asetuksista > Vikasietoinen järjestelmä takaa häiriöttömän dataliikenteen (PRP- tai HSR-protokolla IEC 62439 -standardin mukaisesti) > Maailman johtava valokaarisuojaus ja SIL 2 -taso takaavat erinomaisen käyttöturvallisuuden

White Paper

GOOSE-viesteihin perustuvien suojaus- ja ohjausjärjestelmien optimointi

White paper

IEC 61850 -standardin mukaisen valokaarisuojauksen hyötyjen arviointi

Etsi tuotteita ja ratkaisuja

 

Suojareleet käyttöalueittain

 

Suojareleet ryhmittäin

 

Sepam Series 80 NPP

 

Vamp - valokaarisuojausjärjestelmät

 

Suojareleiden konfigurointiohjelmat

Ratkaisu ja edut

Muuntamon hallintaan on yksinkertainen mutta kokonaisvaltainen ratkaisu, joka ei edellytä ylimääräisiä IT-hankintoja ja jossa on tuotteisiin, ratkaisuihin ja palveluihin integroidut kyberturvallisuusjärjestelmät. EcoStruxure™ Substation Operation (aikaisemmin PACiS-muuntamoautomaatiojärjestelmä) ja palvelut parantavat sähköverkon luotettavuutta ja tarjoavat järjestelmällisen lähestymistavan kyberturvallisuuteen.
EcoStruxure Substation Operation suojaa verkkosi perusteellisella suojauksella > Kokonaisvaltainen lähestymistapa järjestelmän turvallisuuteen kyberturvallisuusasiantuntijoiden tarjoaman tuen ja palvelujen, kuten turvallisuusauditointien, häiriökorjausten ja päivitysten hallinnan, ansiosta > Turvallisiksi suunnitellut komponentit (IEC 62351-8 RBAC) suojauslaitteisiin, käyttöliittymiin, etäpäätteisiin, yhdyskäytäviin ja tietoliikennelaitteisiin > Avoin ja nykyisen infrastruktuurin kanssa yhteensopiva ratkaisu, joka vastaa uusimpien standardien ja säädösten vaatimuksia > Yksinkertaistettu suojauskäytännön hallinta innovatiivisten työkalujen avulla

White Paper

Sähköasemien kyberturvallisuuden kehittämisen ja arvioinnin puitteet

Graphic of a digital lock

Blogi

Keskity riskistrategiaan: Älykkäiden verkkojen kyberturvallisuus.

Webinaari

Sähköverkon kyberturvallisuus sähköverkon tueksi Energiateollisuuteen kohdistuu merkittäviä kyberuhkia. Tämä webinaari auttaa ymmärtämään uhkien todennäköisiä vaikutuksia oman organisaatiosi energiantuotannon jatkuvuuden ylläpitämiseen.
Katso webinaari
Social networking and privacy
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
Chat

Onko sinulla kysyttävää tai tarvitsetko apua? Me voimme auttaa!