Schneider Electric intègre Airzone à son écosystème Wiser qui devient la solution de maison connectée la plus complète du marché
Rueil-Malmaison, France
29/06/2023
- Un partenariat avec Airzone qui apporte une grande synergie.
- Rend possible de gérer le chauffage et le refroidissement du logement grâce à une seule et même application : Wiser Home.
- Wiser permet au particulier de contrôler, programmer et automatiser ses installations électriques afin de mieux gérer sa consommation d’énergie et maximiser son confort.
Schneider Electric, leader de la transformation numérique, de la gestion de l’énergie et des automatismes, élargit la compatibilité de l'offre Wiser aux Pompes A Chaleur (PAC) grâce à son partenariat avec Airzone, leader européen, en forte croissance, de la gestion de l’air dans les bâtiments. Désormais l’application Wiser Home permet la gestion du chauffage et du refroidissement via les pompes à chaleur.
Dans le contexte de hausse des prix de l’énergie, réduire sa consommation tout en préservant son pouvoir d’achat est possible grâce à des solutions simples. L’enjeu est d’autant plus important que l’objectif du gouvernement est de réduire les consommations d’énergie de 10% d’ici 2 ans et que le parc résidentiel est l’un des premiers postes de cette consommation en France.
L’éco-système Wiser
Dans cet esprit, Schneider Electric a développé Wiser, la solution connectée permettant aux utilisateurs de mieux maîtriser leurs consommations d’électricité tout en optimisant leur confort de vie. Wiser offre la possibilité de piloter, à partir d’une seule et unique application, Wiser Home, les principales fonctionnalités du logement, telles que : le chauffage, l'éclairage, les ouvrants, les prises connectées… Et désormais intègre les pompes à chaleur.
Le confort des occupants est maximisé grâce aux nombreuses fonctionnalités offertes par Wiser, telles que le pilotage pièce par pièce, les modes intelligents, les fonctions d’automatisation, de planification et encore de création de scénarios. Le système permet également de contrôler la consommation de ses équipements et d’être averti en cas d'alerte, afin de pouvoir agir en conséquence.
Une puissante synergie
L’offre Wiser s’enrichie en proposant aux utilisateurs de plus en plus de services et une gestion complète de l’énergie du logement via la connectivité. Grâce à ce partenariat, Schneider Electric complète son écosystème pour le logement connecté en le rendant compatible avec les pompes à chaleur Air-Air (gainable), soit 90 % des pompes à chaleur du marché français.
Avec Airzone, Wiser offre un contrôle précis de la température de chaque pièce du logement. Il lui est désormais possible de réguler le débit d’air dans chaque pièce, mais également de contrôler le niveau d’humidité, pour favoriser une atmosphère saine et homogène dans tout le logement.
Airzone permet également une mise en arrêt intelligente du système Wiser. Il est possible de programmer des horaires d'arrêt automatique lorsque l’occupant n’est pas dans son logement, pour une optimisation efficace de l’énergie.
Dans le même temps, Wiser améliore considérablement les fonctionnalités et les performances de la solution Airzone, notamment en termes de scénarios personnalisés et de contrôle intelligent de la consommation d'énergie.
Les utilisateurs équipés de pompes à chaleur Air-Air gérées par un système de contrôle Plenum d’Airzone peuvent ainsi contrôler la température pièce par pièce, en mode refroidissement lors de la saison estivale et en mode chauffage lors des mois plus frais, et mettre en place des programmations depuis leur smartphone grâce à l’application Wiser Home. La compatibilité entre les deux marques sera prochainement étendue aux contrôleurs Aidoo.
A la clef, avec un système tout-en-un : un chauffage et refroidissement précis, une ventilation intelligente, une déshumidification efficace et un pilotage optimisé. Le tout sur une seule et même application.
La pompe à chaleur, alternative à la chaudière traditionnelle
De nombreux facteurs tels que l’intensification de la crise climatique et énergétique ou la mise en application de la RE2020 qui interdit l’installation de chaudière à gaz dans les constructions neuves, encouragent les professionnels du secteur (promoteur/maître d’œuvre) à proposer aux Français de s’équiper en pompes à chaleur. La pompe à chaleur puise sa source de chaleur dans l’environnement et génère une énergie propre et renouvelable ; une solution intéressante pour répondre aux défis environnementaux.
En plus d’un confort tout au long de l’année, la pompe à chaleur assure également des économies d’énergie intéressantes à long terme. Solution d’avenir, aujourd'hui 50 % des logements neufs sont équipés de PAC. Ils seront 90 % à l'être dans 10 ans.
France