Schneider Electric lance Easy UPS 3S et simplifie la continuité d’activité des PME
Paris, France
10/04/2018
- Cet onduleur bénéficie d’un encombrement réduit, de caractéristiques performantes et offre des fonctionnalités produit avancées avec une simplicité d’installation, d’emploi et de maintenance
- Il répond aux besoins des clients pour un large éventail d’environnements et de secteurs d’activité
- Il répond à l’exigence des normes industrielles pour la gamme des systèmes UPS de 10 à 40kVA, avec un rendement pouvant atteindre 96% en mode double conversion et 99% en mode économique (ECO)
Schneider Electric, le spécialiste mondial de la transformation numérique de la gestion de l’énergie et des automatismes, a annoncé aujourd’hui en avant-première durant l’Innovation Summit Paris le lancement d’Easy UPS 3S, un système d’alimentation sans interruption (UPS) dans la gamme de 10 à 40 kVA, qui bénéficie de puissantes caractéristiques électriques. Ce modèle est à la fois simple à installer, à utiliser et à entretenir, ce qui améliore significativement la continuité d’activité des PME.
Le modèle Easy UPS 3S associe de façon unique un encombrement réduit et des fonctionnalités avancées, permettant de protéger dans de nombreux environnements les équipements stratégiques des entreprises contre tout dommage imputable aux coupures de courant, pics et surtensions. Il garantit un rendement pouvant atteindre 96% en mode double conversion et 99% en mode ECO (économie d’énergie), portant les standards en matière de systèmes d’onduleurs de 10 à 40 kVA à un tout nouveau niveau.
« Notre modèle Easy UPS 3S répond à un réel besoin du marché en solutions capables de garantir des conditions optimales de disponibilité, de fiabilité, de management, de qualité et de convivialité aux PME, datacenters et sites industriels », explique Damien Giroud, Directeur France Secure Power Schneider Electric. « Avec cette offre triphasée, Schneider Electric peut désormais répondre aux besoins de clients et partenaires couvrant un large éventail d’applications et de secteurs d’activité. Grâce à cette gamme d’onduleurs de 10 à 40 kVA, nos clients bénéficieront d’une grande simplicité d’installation, de configuration, de gestion et de maintenance, tout en profitant de meilleurs rendements ».
Cette nouvelle solution offre une large plage de tension d’entrée et une protection renforcée contre les surcharges, le tout sous une forme compacte et légère. Le produit a été conçu et testé conformément aux procédures très strictes de Schneider Electric. C'est une solution idéalement adaptée aux environnements industriels légers et aux datacenters. Sa mise en place est rapide et son installation très simple. Le produit dispose d’une interface d’affichage intuitive qui simplifie les tâches de configuration et de suivi.
Les clients peuvent en outre contrôler et administrer leur onduleur à distance grâce aux suites logicielles locales ou cloud EcoStruxure™ IT de Schneider Electric. La flexibilité, la polyvalence et les nombreux avantages concurrentiels du système Easy UPS 3S (notamment ses délais de livraison très courts et son champ très large d’applications) le rendent facilement adaptable aux contraintes spécifiques de toute PME. L’offre mondiale de services de Schneider Electric, basée sur un solide réseau de spécialistes locaux, propose aux clients du groupe une gamme complète de services couvrant l’intégralité du cycle de vie du système Easy UPS 3S.
Principales fonctionnalités du système Easy UPS 3S :
- température d'utilisation jusqu'à 40ºC ;
- revêtement conforme, garant d’une bonne protection en environnement exigeant ;
- filtre à poussière facile à remplacer ;
- simplicité d’accès au service via le panneau avant magnétique ;
- simplicité de suivi et d’administration grâce aux suites logicielles locales ou cloud EcoStruxure IT, disponibles via l’achat en option de la carte SNMP (Simple Network Management Protocol). Pour en savoir plus, consultez le site www.se.com/ecostruxure-it ;
- le test Easy Loop vérifie les performances du système UPS avant tout raccordement aux charges, rendant inutile le recours à un banc de charge.
Cette nouvelle offre sera disponible en France dès le 3 juin 2018.
Pour en savoir plus sur le système Easy UPS 3S, cliquez ici.
France