- Modicon M580 High End ePAC (ethernet Automation Programmable Controller ou e-automate), premier automate de haute disponibilité tout Ethernet conçu pour l'Internet Industriel des Objets. Produit phare de la gamme d'automates Modicon, il répond aux besoins d’automatisation de l'industrie connectée, à ceux des procédés industriels manufacturiers, process et infrastructures ainsi qu'à de nombreux secteurs comme le traitement de l’eau, l’agro-alimentaire ou encore l’industrie des mines, métaux et matériaux, etc.
L'innovation du Modicon M580 réside dans son microprocesseur ARM double cœur SPEAr nouvelle génération, permettant le traitement et la communication Ethernet et Internet temps réel et offrant des gains de performances et des économies d'énergie optimisés. Le choix du standard Ethernet de l’ODVA dans le contrôleur M580, depuis le bus fond de panier jusqu’au cœur du processeur et dans les architectures d’automatismes collaboratives et intégrées, permet une gestion transparente des communications depuis le niveau entreprise jusqu’au niveau instrumentation. Certifié Achilles L2, le Modicon M580 bénéficie en outre de fonctions avancées de sécurité afin de faire face à d’éventuelles cyber-attaques.
- Nouvelle gamme de variateurs de vitesse Altivar™ Machine.
La gamme Altivar Machine apporte aux industriels de riches fonctionnalités en matière de variation de vitesse - polyvalence, format, connectivité, disponibilité, robustesse et sécurité - tout en réduisant le coût total des installations.
La gamme s'enrichit aujourd'hui de nouveaux modèles Altivar 320 et Altivar 340 qui renforcent de manière drastique les performances des machines et s'adaptent aux différentes exigences de rendement via de puissantes fonctions de contrôle moteur et une connectivité avancée. Conçus pour maintenir un fonctionnement en continu de la machine dans des environnements difficiles, ils réduisent en outre les coûts d'installation en proposant deux types de formats Compact et Book qui leur permettent de s'intégrer dans l'ensemble des armoires.
Les variateurs de vitesse Altivar 320 et Altivar 340 s'adaptent à toutes les architectures d‘automatisme (Ethernet, Canopen, Profibus).
- Interface HMI : Magelis STO.
Les nouveaux terminaux haute résolution homme-machine de Schneider Electric enrichissent la gamme Magelis en apportant plus de flexibilité, de communication ainsi qu'un système de montage facilité. Supportant le logiciel d'affichage Vijeo XD, la nouvelle gamme dispose d’un écran tactile et offre aux opérateurs une interface intuitive et personnalisable pour le contrôle et la gestion des installations directement sur l'écran ou à distance depuis une tablette ou un Smartphone. Magelis STO peut être déployé pour de multiples applications de machine simples, y compris l'impression et l'emballage, d’affichage local sur une ligne de fabrication ou d’équipements.