Comment utiliser les types de données dérivés IODDT de Unity Pro ?
Les types de données dérivés d’entrées\sorties IODDT (Input Output Derived Data Type) sont prédéfinis par le constructeur.
Ils contiennent des objets langage de la famille EDT (Elementary Data Type / type de données de base) appartenant à la voie d’un module métier.
Dans chacun des IODDT se trouve un ensemble d’objets langage permettant de les commander et de vérifier leur fonctionnement.
Il existe deux types d’objets langage :
- les objets à échange implicite, qui sont échangés automatiquement à chaque tour de cycle de la tâche associée au module,
- les objets à échange explicite, qui sont échangés à la demande de l’application, en utilisant les instructions d’échanges explicites (READ_STS, WRITE_CMD, WRITE_PARAM, READ_PARAM, SAVE_PARAM, RESTORE_PARAM).
Les échanges implicites concernent les états des modules, des signaux de communication, des esclaves...
Les échanges explicites permettent de paramétrer le module et de le diagnostiquer.
Voir également :
Comment déclarer les IODDT d'un module de comptage BMXEHC0200 sous Unity Pro ?
Comment déclarer les IODDT d'un module d'entrées / sorties TOR sous Unity Pro ?
Comment déclarer les IODDT d'un module analogique sous Unity Pro ?
Publié pour: Schneider Electric France
Besoin d'aide ?
Sélectionnez le bon produit
Trouvez rapidement et facilement les produits et accessoires adaptés à vos applications.
Obtenir un devis
Effectuez une demande de renseignements en ligne et un expert vous contactera.
Où acheter ?
Trouvez facilement le distributeur Schneider Electric local le plus proche.
Centre d'aide
Trouvez des ressources de support pour tous vos besoins, en un seul endroit.