Comment migrer (convertir) une application PL7 pour automate TSX37 vers une application Unity Pro pour automate Premium ?
Unity Pro permet d'importer :
- une application PL7 pour automate TSX37 vers l'automate M340,
- une application PL7 pour automate Premium vers l'automate Premium Unity.
Par contre l'import d'une application PL7 pour automate TSX37 vers l'automate Premium Unity n'est pas possible.
La solution consiste à changer le type d'automate dans l'application PL7 avant de l'importer dans Unity Pro.
La marche à suivre est décrite ci-dessous :
1ère étape : Sous PL7, changer le TSX37 en TSX57.
Pour cela :
- Ouvrir l'application TSX37.
- Exporter l'application au format FEF.
- Fermer l'application TSX37.
- Créer une nouvelle application en choisissant un processeur Premium et des modules d'entrées / sorties
- Importer l'application précédemment créée en ajustant si nécessaire la correspondance entre les anciens et les nouveaux objets.
- Exporter cette nouvelle application Premium au format FEF.
2ème étape : Sous Unity Pro, importer l'application PL7 Premium.
Pour cela :
- Ouvrir le fichier .FEF par le menu Fichier > Ouvrir en choisissant le fichier de type Projet PL7 (*.FEF).
Remarque :
Cette manipulation nécessite PL7 Junior ou Pro car PL7 Micro ne gère pas l'automate Premium.