Quelles sont les caractéristiques de la pile de sauvegarde TSXPLP01 ?
Les caractéristiques de la pile TSXPLP01 sont les suivantes :
- pile au lithium chlorure de thyonile (inorganic),
- 3,6V / 0,8 Ah,
- taille 1/2 AA ( 14,7 mm de diamètre , 25,2 mm de hauteur)
- fabricant : Sonnenschein ; référence : SL-350.
Remarque :
La pile TSXPLP01 est utilisée dans les automates ou contrôleurs :
- Premium (module alimentation TSXPSY),
- Micro (TSX37),
- Twido compact 40 E/S.
- Contrôleur M238
Publié pour: Schneider Electric France